This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如何使用 VBUS 为外部器件供电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, PMP4496, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458232/bq25895-how-to-use-vbus-to-power-external-devices

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: PMP4496BQ25890H

工具与软件:

您好!

我目前正在设计使用 BQ25895的产品。 该系统具有可从 VBUS 充电的电池、来自 USB Type C 连接器的输入以及为该系统供电的电源。 我想知道如何使用 VBUS 为外部器件(特别是 USB 闪存驱动器)供电、以及如何将差分对连接到主机 MCU。 我正在使用参考设计 PMP4496作为参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 VBUS 具有足够的功率来满足 BQ25895充电器需求、就可以使用 VBUS 为其他器件供电。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="35830" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458232/bq25895-how-to-use-vbus-to-power-external-devices/5595550 #5595550"]只要它有足够的功率支持 BQ25895充电器需求

    嗨、宁

    感谢您提供的信息。

    因此、如果 OTG 引脚为高电平且 OTG_CONFIG 寄存器设置为1并且在 VBUS 上未检测到输入源、这意味着 VBUS 可以为连接的器件供电? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25895、当启用升压模式时、只有 PMID 是 OTG 输出。 当在 VBUS 引脚上插入有效的 VBUS 时、转换器将自动从升压模式切换到充电模式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    因此、我们无法通过 VBUS、VBUS 使用电池电源作为输出?

    谢谢!

    Selamu。 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    BQ25895的数据表第19页指出:"在升压模式期间、状态寄存器 VBUS_STAT 位设置为111、VBUS 输出默认为5V
    (可通过 BOOSTV 寄存器位进行选择)。" 这意味着 VBUS 可以用作输出。 对吧? 请多多指教。 随附的是数据表图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25895、当启用升压模式时、RBFET Q1会关闭、只有 PMID 是 OTG 输出。 如果 PMID 和 VBUS 都需要作为升压输出、请改用 BQ25890H (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25890h.pdf)

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25895、当启用升压模式时、RBFET Q1会关闭、只有 PMID 是 OTG 输出。 如果 PMID 和 VBUS 都需要作为升压输出、请改用 BQ25890H (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25890h.pdf)

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25895、当启用升压模式时、RBFET Q1会关闭、只有 PMID 是 OTG 输出。 如果 PMID 和 VBUS 都需要作为升压输出、请改用 BQ25890H (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25890h.pdf)

    谢谢!

    宁。