This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2068E:我能否将其用作 USB 电源(VBUS)的输入开关?

Guru**** 2548840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459028/tps2068e-can-i-use-it-as-an-input-switch-for-a-usb-power-supply-vbus

器件型号:TPS2068E
主题中讨论的其他器件:TPS2069E

工具与软件:

您好!

我想使用"TPS2069E"作为 USB 电源(VBUS)的输入开关。

可防止电源(VBUS)进入器件、即使在器件关闭时连接了 USB 电缆也是如此。

器件上电并可受控后将 EN 引脚更改为高电平。

下面随附了一个方框图。

可以这样使用"TPS2069E"吗?

此致、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    通常适用于3.3/5V 电源轨。 我认为您可以在以下情况下使用它:

    1.2.13A 电流限制足以满足您的设计要求。

    2. 3ms 的开启/关闭时间对于电路来说已经足够了。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke:

    感谢您的答复。

    对于"情况3:器件上电/USB 断开"的情况、当没有电源时、3.3V 的电压施加到 EN 引脚。

    有什么问题吗?

    此致、

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    可以这样做。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke:

    谢谢你。 我真的很感激。

    BR、

    Yu