This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:过热问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459966/bq24171-heat-issues

器件型号:BQ24171

工具与软件:

大家好、我正在使用 BQ24171开发电路板。

目前、我已将充电电流设置为3.5A、但由于过热、芯片自行将其降低至约2.5A。 其温度约为110摄氏度

我观察了 PCB 中的多个点、似乎没有什么特别之处。 开关节点波形是否正常?  我还将 PCB 和原理图添加到了 RAR 文件中。

为了实现更高的充电电流、是否只提供非常好的散热器解决方案?

e2e.ti.com/.../bat_5F00_lit.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karlis:

    此 IC 的散热器是连接到电源板的覆铜。 您的布局中显示了相当多连接到电源板的底部覆铜过孔。  您可以通过在 SW 和 GND 之间添加肖特基二极管将效率提高约1%。   

    此致、

    Jeff