This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:刷写器件时出错

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459499/tps25751evm-error-flashing-device

器件型号:TPS25751EVM

工具与软件:

大家好、我在刷写 TPS25751EVM 时遇到问题。 在搜索这些论坛时、我发现很多其他人遇到了相同的问题、但都没有解决、比如这个:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434340/tps25751evm-error-flashing-to-device-error-cannot-read-properties-of-undefined

我有完全相同的问题,从每一个细节,我已经尝试了从该主题的所有建议。 我甚至安装了 Tiva USB-C 驱动程序、以便 COM 端口 作为德州仪器(TI)而不是 Microsoft 显示在编程工具中。 我还尝试了不同的计算机具有相同的结果。

问题始终是相同的。 它在整个刷写过程中一直运行到70%、然后返回错误:"Cannot read properties of undefined (reading 'mode')(无法读取未定义的属性(读取'代码'))"。 此外还附加了来自控制台的日志文件、以及导出的 bin 文件和 json 配置文件。

我甚至将 I2C 连接到逻辑分析仪、可以验证日志文件中的内容是否正常通信。  

感谢您的任何帮助!

谢谢!

-John

编辑:看起来.json 文件和.bin 文件无法上载到此处

e2e.ti.com/.../127.0.0.1_2D00_1736371345575.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    您是否能够测试并确认您刷写到 TPS25751EVM 上的配置是否正常工作? 某个台式机/笔记本电脑上的 GUI 存在一个已知问题、显示 FAIL 消息。即使配置已成功刷新、我们也会积极调查此问题的根本原因、因为这不容易与最后的器件复制  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经完成了所有连接并进行了测试、但测试结果似乎不起作用。 我需要做一些额外的验证才能确定。 我会再尝试一些事情并报告结果。 同时、可以通过其他方法来刷写此器件吗?

    谢谢!

    -John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    Altnertivaly 可以从 GUI 生成 full-flash 二进制文件、并使用外部 I2C 编程器(即使用 Flash Center 软件的 Aardvark 适配器)将配置加载到 EVM EEPROM 中。 EEPROM I2C 线路可通过 J6接头连接、并连接到 I2Cc_SDA 和 I2Cc_SCL。  

    如果您需要进一步的澄清、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin