This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:有关校准设置和 Rsense 功能的问题

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458766/bq40z50-r1-questions-regarding-calibration-setting-and-rsense-functionality

器件型号:BQ40Z50-R1

工具与软件:

嘿、电量监测计团队、

我有一位客户 针对某个项目评估了 BQ40Z50-R1、我们有几个问题、我希望您能够提供相关指导。 请见下方!

  • 电量监测计是否 仅在 RAM 存储器中保持电流校准设置? 我们正在尝试确定执行更新时这些值是否会丢失。
  • 监测计如何知道 Rsense 是什么?  看起来过流限制以 mA 为单位设置、但由于这取决于 Rsense 的值、因此我假设有一些配置或默认值。

期待您的回复!

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    Unknown 说:
    测量仪表如何知道 Rsense 是什么?  看起来过流限值以 mA 为单位设置、但由于这取决于 Rsense 的值、因此我假设有一些配置或默认值。[/QUOT]

    我相信监测计将知道基于电流校准的 Rsense 是什么。 该器件上的检测电阻值没有配置选项。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 :)

    我会将此信息传递给我的客户、让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    理解、收到反馈时请告知我们。

    此致、

    Anthony