This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:原理图审阅

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456681/lm51561-schematic-review

器件型号:LM51561
主题中讨论的其他器件:LM5156LM5155

工具与软件:

您好!

我很期待获得一个原理图、审核我的客户使用的是 LM5156并试图使用 TI 提供的初步参考设计-您团队中的其他人是否能够帮助检查设计的 LM5156部分? 我已在下面附上 Altium 文件  

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_TBD_5F00_SH1.SchDoc

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_TBD_5F00_SH2.SchDoc

此致!

ABI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi

    星期三是在这里度假。 专家将在假期结束后检查并回复您。

    此致

    Lei

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abi、您好!

    专家将在下周二离开办公室。 我很抱歉耽误你的时间。  

    您是否知道可以在产品文件夹中找到的快速入门计算器? 请填写此表格、以便对组件进行首次检查。

    此致、  

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、我找到了快速入门计算器-但是、无法输入期望值、需要跟踪创建 PoE 参考设计的 TI 团队、询问他们的预期输入

    对于更具针对性的问题-这是客户特别想知道某些引脚连接中是否存在错误的内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    参考设计连接正确。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

     有关更多详细信息、请参阅 SNVA866 (如何使用 LM5155设计隔离型反激式)。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Feng!