主题中讨论的其他器件: TVS2200
工具与软件:
尊敬的 TI:
您能否就 TPS25730D 仅受电 PD 的这个简单原理图提供反馈? 它是一个仅 VBUS 电路板、没有电池。
需要特别注意的是、右上角的开漏输出中有几个用于每个灌入高达3.6mA 的 LED 电流(具体取决于 VBUS 所处的电压、可能在5-20V 之间变化)。 这是否可接受、或者必须在每个 LED 上使用分立晶体管来减少流入开漏输出的电流?
此外、FAULT_IN 以10k Ω 的负载上拉至 LDO_3V3。 这将启用 TPS25730D、对吧?
欢迎提供任何其他反馈。
谢谢!
未显示:VBUS_IN、CC1和 CC2来自 USB-C 连接器;也未显示 VBUS 上的 TVS2200钳位、如 TPS25730数据表中所建议。
Mike