This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:TPS56A37的输出问题

Guru**** 2502785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459432/tps56a37-the-output-issue-for-tps56a37

器件型号:TPS56A37

工具与软件:

您好!

我们使用 TPS56A37进行降压设计、输入电压为24V、输出电压为5V、原理图如下所示:

现在、我们捕获 SW 引脚的波形、如下所示:

将 Cout 修改为47uF 陶瓷电容器、波形如下:

我们添加470 μ F 钽电容器和波形、如下所示:

我们在 EVM 用户指南中搜索 Vout 的波形、波形如下所示:

谢谢、请帮助查看我们的原理图并就如何修改我们的设计提供建议、从而解决输出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这一问题、并将在本周和下一周之间作出答复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够查看您的原理图、但没有看到任何重大问题。 原理图与数据表中的参考原理图非常匹配。 如果您尚未这么做、最好参考此原理图、因为它们的条件也是一样的。

    您能否进一步说明正在发生的问题? 请指定波形。 如果可能、请捕获与上述波形类似的 Vin、Vout、SW 和 Iout 的稳态和启动。

    谢谢!

    Calan