请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A 工具与软件:
尊敬的团队:
我们已执行温度测试、并观察到 过热检测结果良好、
OTD 检测、当最高 NTC 达到+71°C 时、电流停止、此处为 TS1:

OTD 释放,当最高 NTC 达到+66°C 时电流被释放,这里 TS1 :

但对于欠温、结果并不好、
UTD 检测、当第二个 NTC 达到-21°C 而不是第一个 NTC 时、电流将停止:

UTD 释放、当最高 NTC 达到-16°C 而不是此处最低 TS1时、电流被释放。

请在您这边确认、
BR、
Loïc μ A