This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:输出电压偏差分析

Guru**** 2502235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460038/lm5017-analysis-of-output-voltage-deviation

器件型号:LM5017

工具与软件:

您好!

我们正面临同样的问题、并希望了解其背后的主要原因。 以下是我们的测量和计算结果:

VIN = 48V
RFB_UP = 84.56k (测量值)(84.5k %1电阻器)
RFB_DOWN = 9.99k  (测量值) (10k %1电阻器)
计算输出= 11.59V (Vref = 1.225)
计算输出= 11.83V (Vref = 1.2495)
测量输出= 12.29V

以下是随输入电压变化而变化的输出电压行为:

输入电压 Vout
18 12.00   
28  12.05.
38  12.20.
48  12.29.
58  12.36.

您能帮助我们找出这种偏差的根本原因吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Emrah  

    我认为您的计算不正确。 该器件调节谷值输出电压、而不是平均输出电压。

    例如、如果  RFB_UP=RFB_DOWN=100k、Vref = 1V、并且输出电压纹波为0.1V、则预期平均输出电压为2.05V ((100k+100k)/100k * 1V + 0.1V / 2 = 2.05V)

    - EL