This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:在连接其他类型电池时的 BQ29732。

Guru**** 2580435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459218/bq2973-bq29732-when-connecting-other-types-of-batteries

器件型号:BQ2973

工具与软件:

您好!

我的 BQ29732已经可以正常用于18650电池、与充电器连接等等。

我希望能够将其与 ML2032、CR2032和 LiR2032电池配合使用 它可以与它们配合使用吗? 假设正确设计其他电路、例如充电器电路和断开 CR2032电池的充电器电路。

这样、用户就可以对所有这些类型的电池使用相同的电池插座、同时可以根据所使用的电池类型更改一些开关。  

对于其他类型的电池,如 CR2030和 ML2032 ,他们只是3V 电池不3.7V,所以我真的不需要芯片做任何特殊的... 我希望它不会导致切断电路等问题。

我的假设是、这个芯片通过3V 的电池就可以正常工作、直至电压降到极低、之后该芯片会对欠压状态做出反应并切断电路、所以不会出现什么问题。 同时永远不会激活过压保护、因为电池永远不会出现过压。

而对于 LiR2032、这就像其他锂离子或锂聚合物电池一样具有3.7V 的标称电压并达到4.2V。 没有出现任何问题。

请检查并提供建议。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    只要 UV 所发布器件的 OV/OV 阈值适用于您的化学物质、就没问题。  

    只要电芯电压在器件规格范围内、该器件最终将与任何电芯一起工作、而不会触发保护。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    ML2032\CR2032的标称值为3V、不会低于2.8V。

    LiR2032的标称电压为3.6V 或3.7V、使用 MCP73832T-2DCI/MC 充电至4.2V 左右。 3.3V 左右的电压。

    其他锂离子锂聚合物电池也使用同一芯片进行3.7V 额定电压和4.2V 充电。 3.3V 左右的电压。

    除此之外、这些不会得到任何东西。

    这款保护芯片能否完美运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    是否需要 OVP 保护? 其他保护呢?

    我建议您查看 第 4节"器件比较表" 以确保您所需的阈值与您现有的电池化学物质相匹配。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于锂离子或锂聚合物电池、以及 lir2032的额定电压和最大电压都是3.7V、我需要用 OVP。 这种情况下芯片将按预期工作、我已验证这适用于18650电池。 我选择的型号是4.280v OVP、这似乎没问题。

    我的问题是关于 CR2032和 ML2032的1.25,这两个值永远不会超过3V ,因此不需要 OVP。 借助2.5V 欠压保护、我相信会很好。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    这应该可以。 只要您确保您的电池不受过压的影响。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon