This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:要求降压转换器设计:400VDC 4A 至15VDC 200A

Guru**** 2511745 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459707/ucc2895-request-for-buck-converter-design-400vdc-4a-to-15vdc-200a

器件型号:UCC2895

工具与软件:

您好!
我目前正在设计高功率降压转换器、想要一些建议。 规格如下:

  • 输入电压: 400VDC
  • 输入电流: 4A
  • 输出电压: 15V 直流
  • 输出电流: 200a
  • 应用: 为大电流直流负载供电。

对于以下方面的任何建议、我表示感谢:

  1. 用于处理大功率的合适 MOSFET、二极管或驱动器。
  2. 参考设计、应用手册或仿真模型。
  3. 关于在此功率等级下管理散热的建议。
  4. 构建此类转换器时的一般建议或挑战。

此外,我正在使用 Proteus 进行初始仿真,但我愿意在必要时使用切换工具以获得更好的结果。

提前感谢您的指导!

此致、
Alfin Rizki