This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:标准和间隙距离

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457118/lmg2100r044-standards-and-clearance-distances

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

尊敬的专家:

客户正在 设计使用 GaN 半桥 LMG2100R044的伺服驱动器。

证明已通过 EN61010。 在高达70V 直流电压下运行时、标准规定、对于次级电路、间隙距离需要大于0.53mm。 器件上的某些引脚属于这种情况、但并非所有引脚都靠得太近。

您能否帮助我们了解此器件应如何满足这些标准?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    在设计 TI 器件封装时、我们的系统团队将确定该器件需要哪些终端设备以及相应的电气间距要求。
    我已经联系了设计此器件的系统团队、并将在下周 TI 美国节假日过后收到回复

    谢谢!
    Zach   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    你好。

    希望获取有关该查询的更新信息。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的耐心、下面我会为您做一些跟进工作:

    在设计此封装时、我们咨询了能源基础设施市场的许多客户、并决定使用 IPC2221A、B2间距(封装间隙裕度为:

    事实证明、这适用于具有裕度的所有应用、请与客户分享。 客户是否需要不同的间距(如下表中的 A6)?

    您将伺服驱动器提及为终端设备、如果您想了解更多有关间距要求和驱动它们的内容(如果可能、还包括客户名称)的信息、请同时提供。

    谢谢!
    Zach