This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:镍氢电池的电池终止电压。

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458623/bq34z100-cell-terminate-voltage-for-nimh-batteries

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

您好!
我即将对镍氢电池组执行学习周期。

我正在使用本文档:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/How-to-Complete-a-Successful-Learning-Cycle-for-the-BQ34z100.pdf

一方面、它说电池终止电压应该是电池数据表声明的绝对最小电池电压。
另一方面、在"镍氢电池学习周期"段落中、它规定在学习周期期间、电池应放电至至少比终止电压低100mV。

这两者似乎相互矛盾、因为将电池放电至终止电压以下似乎不安全。

您能说明一下这个问题吗?

KR、
Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

    因此、电量计上有一个指定终止电压的参数。 您要根据数据表将该参数设置为最小电池电压。 当您完成放电的学习周期过程时、您会将电池放电、使其低于为终止电压设置的值100mV。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与我提到的以及数据表中所说的完全相同。

    您是否认为将电池放电至低于终止电压似乎不安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

    在大多数情况下、存在终止电压、并且存在电池提供的绝对最小电压。 对于大多数电池而言、只需比终止电压低100mV 即可完全正常工作、因为这不会达到绝对最小电压。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!
    还有一个需要澄清的问题。
    对于4芯电池组、我应该放电至4xTERM_VOLTAGE - 100mV 还是4xTERM_VOLTE-400mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

    4xTERM_VOLTAGE-400mV。

    此致、

    Adrian