This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630RGE 电子保险丝上电问题。

Guru**** 2511265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460475/tps2663-tps26630rge-efuse-powering-on-issue

器件型号:TPS2663

工具与软件:

我们观察到、TPS26630RGE 在其中一个器件中效率 IC 行为异常。

发行 :应用电源后第一次设备正常开机,但当我们尝试电源关闭和再次开机时,设备没有消耗任何电流,并保持在同一状态,即使多次电源关闭和再次开机。

 

重现器件的步骤:

  1. 第一次连接电源以获取 DUT -> DUT 正常上电。
  2. 将 DUT 断电并再次导通->器件未通电(但最初在非常短的时间内器件会消耗一些电流)。
  3. 重复步骤2多次、但器件未从步骤2观察结果中恢复。

 

请您告诉我们导致 TPS26630RGE 产生上述行为的原因 IC 并说明我们如何区分过流、热关断和输出短路。

观察结果

我们尝试了正常器件 SHUTDOWN 短路、发现正常器件的行为与有问题的器件相同。 您能告诉我们在哪些情况下  TPS26630RGE 将进入关断状态、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    欢迎使用 e2e。  

    您正在 TI EVM 或您的电路板上测试电子保险丝?(请分享原理图)

    您申请的负载有多大?

    如果您在上电时获得波形会很有帮助。

    Vin、VOUT、IIN 和 FLT 会很有用。

    谢谢  

    Amrit