This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881B:TPS23881电源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456320/tps23881b-tps23881-power

器件型号:TPS23881B

工具与软件:

您好!

我正在使用 TPS23881B 设计一个 具有以下配置的电路:

  • 3个端口、带2对(2x2)
  • 2个端口、4对(4x4)

电源可提供的最大功率为200W。

下面是我正在考虑的情况:

如果我连接2个(90W) PD 到4线对端口、则连接3个(15.4W) PD 到2线对端口。 PD 器件的总功率为226.2W

这是我想知道什么会发生在这个 senario ?  

此致、

Kerim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerim:

    感谢您发送编修!

     在示例中、PSE 芯片本身不能阻止您的功率超过200W 的功率预算。

    您可能需要主机 IC 来管理电源。 在一些常见情况下、您可以为不同的端口设置功率优先级。 如果功率大约超过200W 的预算、则最低优先级端口将开始被切断。 对于主机 IC 和 PSE 管理、您可以考虑 TI 的 FirmPSE 解决方案、其中 MSP430可用作主机 IC。 您可以通过 在 https://www.ti.com/product/TPS23881中申请获取 FirmPSE 解决方案固件 、如下所示:

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。

    我计划在电路板的自主模式下使用 TPS23881B 芯片、它将有4个端口。 据我了解、在自主模式下使用芯片时、所有端口的功率输出都是相同的。 我打算将这些端口配置为提供高达90W 的功率。

    我的板电源可以提供高达200W 的功率。 因此、如果我连接两个 PD 器件、每个器件需要90W 功率、则消耗的最大功率为180W、这似乎在安全工作范围内。

    不过、我有一个问题。 如果我连接第三个同样需要90W 功率的 PD 器件会发生什么情况? 这是否会导致电路板的配电或性能出现任何问题?

    感谢您就此问题提供指导。

    此致、

    Kerim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerim:

    感谢您的 回复!

    我将探讨你的问题、并在本周回复你。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerim:

    如果在自主模式下、连接第三个90W 负载时可能会出现过载问题。 假设您的转换器将功率限制为200W、则 PSE 输入电压可能会因过载而下降、直到达到 TPS23881B1的 VPWR UVLO。 然后 PSE 可以再次尝试为3x90W 负载供电。 您可能会进入断续模式。  

    使用控制 IC、如 TI 的 MSP430或 MSPM0、可能有助于设置优先级 (不是在 自主模式下)。

    此致、

    Diang