This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS 电压调节配置文档

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456446/tps65987d-tps-voltage-regulation-configuration-documentation

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:LM3489TPS65987

工具与软件:

我使用 LM3489进行源控制器配置、并使用电源多路复用器源设计参考。 在尝试协商20V 2A 时、我的 PD 协商经常会失败。 我知道、如果我使用20V、1A、我可以协商。 我知道我的系统可以支持20V 3A 输出、但出于某种原因、如果我立即插入需要20V >= 2A 的系统、协商会失败。 如果我为系统提供另一个 PD 控制的电源、因此在首次插入时需要 TPS65987系统提供0W 的功率、那么在我移除用于"快速启动"协商的 PD 电源后、它可以在20V 3A 负载下工作。

我想更改控制器的压摆率或协商更长的时间、以便电源轨在启用输出之前达到所需的状态。 我现在看一下器件1寄存器映射 TX 解决方案功能扩展数据块、以及电压调节负载阶跃、IoC、保持时间、过载电流、过载周期等

这些寄存器具体做什么以及文档在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    感谢您联系我们!

    我将对此进行深入研究、并在一周结束前提供反馈。  

    此致、

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    TPS65987D 只能在 FET 最初从0V 至5V 导通时控制其导通时间。 这可以在端口配置寄存器0x28 [33:34]中进行调整

    从5V 转换到更高电压后、TPS65987D 中的内部 FET 已经100%开启、不控制电压转换的压摆率。 您需要通过直流/直流转换器的设计来控制转换的压摆率。  

    Tx 供电方能力扩展数据块为供电方提供了一种在 PD 协商期间由端口伙伴提示时报告其能力的方法。 该寄存器对功能没有影响。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aya。 我遇到了一个问题、即如果将源板插入笔记本电脑 USB C 端口可用作接收器、但在为 TPS65987D 源供电时、不会重新协商 USB C 端口的供电。

    我是否需要将虚拟器件 PDO 设置与桶形插孔事件关联? TPS65987D 中的桶形插孔事件是什么?

    我仍在寻找有关 TPS 控制器的其他固件文档。 将鼠标悬停在 GUI 元素上并获取:不提供帮助、不会提供这些寄存器的功能或控制的上下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    [报价 userid="614538" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456446/tps65987d-tps-voltage-regulation-configuration-documentation/5603266 #5603266"]但是在为 TPS65987D 源供电时、不会重新协商作为 USB C 端口源的问题。

    在这种情况下、如何为 TPS65987供电? 是否由 VBUS 供电(即将器件连接到 Type-C 端口)?

    有关寄存器说明、请参阅 此处的技术参考手册。 我们正在努力将该手册重新添加到产品页面、对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65987D 最初由 VBUS 供电、但当系统收到20V 功率时、不会重新协商。 看起来我需要将控制器配置为使用 GPIO 来进行桶形插孔事件、以便启动 PR_SWAP 请求。 我最初尝试在 TRM 的 PDF 中找到 barrel、但该词无法搜索、也不能搜索到 JACK。 我尝试在 Adobe Acrobat DC 和 chromium PDF 查看器中搜索。 我在第79页找到它、GPIO 事件#76。

    我来尝试一下。 感谢您让我仔细检查 TRM。