This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:浪涌保护:非隔离电源

Guru**** 2501715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459798/tps23861-surge-protection-non-isolation-power

器件型号:TPS23861

工具与软件:

尊敬的 TI:  

由于成本限制、我们计划向 TPS23861提供非隔离式电源。

但我们仍然需要基本的浪涌保护。

您对此请求有任何建议吗?

如果您需要检查我们的设计、我可以单独提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您发送编修!  

    802.3at 标准要求进行隔离。  非隔离可以被视为非标准。 请仔细检查是否要继续。

    有关浪涌保护的更多信息、请查看该链接 https://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf

    此外、非隔离设计可能需要交流/直流转换器具有更好的噪声抗扰度、从而防止5、60Hz 的噪声。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang

    感谢您的答复

    我们的器件是为室内使用而定义的、因此无需根据相关法规进行测试。

    但是、为了确保器件的可靠性、我们仍然需要一定级别的浪涌保护。

    我们能否通过保护元件实现这一目标? 你们对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    感谢您的答复

    您可以在不同接地端之间添加 Y-cap 并在+和-总线之间添加 TVS 二极管、以在外部实现浪涌保护。 磁珠/电感器/CM 扼流圈也有助于增加阻抗。 如需了解更多详情、请访问 https://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf

    此致、

    Diang