This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS74518PQWDRVRQ1的 SPICE 模型

Guru**** 2502265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459808/tps745-q1-spice-model-for-tps74518pqwdrvrq1

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我需要器件 TPS74518PQWDRVRQ1 (固定电压 IC)的 SPICE 模型

我使用了 TI 网站上的 TPS745模型 、但该模型具有可调模式 IC 和其他型号

模型取自链接: www.ti.com/.../TPS745

能否获取  器件 TPS74518PQWDRVRQ1的固定电压 IC SPICE 模型 来进行仿真(VOUT = 1.8V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    这是此型号的1.8V 固定版本。

    e2e.ti.com/.../tps74518p_5F00_trans.zip

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    已经安装了相同的库、但它具有可调模式 IC 和它的其他变体(仅包含4引脚)

    您是否可以特别指定用于固定1.8V 输出的 IC (subckt)? 我们需要如下所示的引脚配置。 图像取自数据表

    另外、在变体 EX:- .subckt TPS74501P_S2 1 2 3 4 -->中、我们无法识别引脚功能。 您能否为此指定引脚功能、并区分这些型号 -  TPS74501P_S1、2、3、4、 TPS74501P_F1、TPS745H01P_H2 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    [报价 userid="593511" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459808/tps745-q1-spice-model-for-tps74518pqwdrvrq1/5601416 #5601416"]

    已经安装了相同的库、但它具有可调模式 IC 和它的其他变体(仅包含4引脚)

    [报价]

    我不确定您所说的确切含义。 我发送的模型有5个引脚。  

    我忘记了回过头来更改命名惯例。 请参阅以下附件、了解更新了命名约定以反映1.8V 固定版本的模型。  

    e2e.ti.com/.../1538.tps74518p_5F00_trans.zip

    您能否特别指定用于固定1.8V 输出的 IC (subckt)? 我们需要如下所示的引脚配置。 图像取自数据表[/报价]

    在我刚才附加的模型中、main .subckt 为 TPS74518P_TRANS。 其余的.subckt 由主代码使用。  

    同样在变体 EX:- .subckt TPS74501P_S2 1 2 3 4 -->中、我们无法识别引脚功能。 您能否为此指定引脚功能并区分这些变体 -  TPS74501P_S1、2、3、4、 TPS74501P_F1、 TPS745H01P_H2?[/QUOT]

    该模型中的 TPS74501P_S2是电压控制开关。 其他具有类似名称的开关(例如 TPS74501P_S4)是具有不同开/关特性的其他开关。 TPS74501P_F1有点像电流控制型电流源、TPS74501P_H2类似。 这些在 main .subckt 中使用、了解它们各自的工作原理并不重要。

    此致、

    Nick

    [/quote]