This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:SPI_CS 处于非活动状态时的 SPI-MISO 电平

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460060/bq76952-spi-miso-level-at-inactive-spi_cs

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

BQ7695204 SPI 版本

 从 SPI 端口的时序图可以看出、在 SPI_CS 引脚被拉至低电平有效之前、SPI_MISO 引脚被驱动为高电平、而不是悬空或处于中电压。

我无法在技术参考(SLUUBY2B)或常规手册(SLUSE13B)的文本中找到当不活动时、引脚是否实际上会进入三态模式。

我将在 SPI 端口上有另一个具有备用 SPI_CS 引脚的器件、并需要验证它们是否确实可以共享 SPI 总线 SPI_MISO 引脚(或不共享)。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    如果您想‘器件在未激活时是否具有` Hi-Z '模式、我认为上一篇文章可能回答您的问题: SPI_CS 为高电平时的 SPI_MISO 输出状态。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供的链接会显示一条通知:"That was unexpected..."

    ‘提供一条新的工作链路、或者只是一个答案、即当 SPI_CS 被置为无效时(SPI 未激活时为` Hi-Z '模式)、是否可以在 BQ7695204的 SPI_MISO 驱动方面共享 SPI 总线。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    很抱歉、链接 无法正常工作。 此链路应改为正常工作: SPI_CS 为高电平时的 SPI_MISO 输出状态。  

    如果仍然有问题、我已将响应复制并粘贴到下面。  

    "我们的器件在 SPI_MISO 引脚上没有 Hi-Z 模式。  强烈建议在 I2C 模式下使用此器件、因为在 SPI 中、同一总线上的多个器件不能使用此器件。"

    此致、
    Alexis