This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:更新状态从04更改为05

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460034/bq34z100-r2-update-status-not-changing-from-04-to-05

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ34Z100

工具与软件:

您好!

我正在尝试完成电池组的学习周期、但无法将更新状态位从04更新为05。 我迄今已采取的步骤:

  1. 使用新的 BQ34Z100-R2固件对 BQ 芯片进行编程。
  2. 更新了所有闪存参数、有关详细信息、请参阅随附的.gg.csv 文件
  3. 经校准的电路板和 CC 失调电压
  4. 校准后的电压和电流
  5. 已编程的电芯化学成分 ID (使用 TI GPCCHEM 工具从获得的 ID)。 编程化学为394
  6. 在已放电且已放松的电池中启动、启用 IT、设置 QEN 和 VOK 位、RUP_DIS 清除、更新状态= 4
  7. 使用120mA 的收尾电流以 C/2速率(1A)充电
  8. 充电完成。 FC 位为高电平
  9. 宽松和 REST 位变为高电平、VOK 位清除、更新状态仍为4

我注意到几件事、充电完成之前 FC 位变高了。 在充电停止之前、可能会继续充电20分钟左右。

作为参考、这是一个12S 2Ah 电池组。 最小电压为36V、最大电压为50.4V。 随附了 gg.csv 文件以及我们的数据闪存参数、学习周期中的日志文件和电池包中各电池的电池数据表。

感谢您的帮助、

约旦

e2e.ti.com/.../LC_5F00_Nessie_5F00_2.loge2e.ti.com/.../Nessie_5F00_Configured_5F00_Calibrated.gg.csve2e.ti.com/.../2015_2D00_00016_5F00_MaxAmps_5F00_DataSheet_5F00_2Ah_5F00_Cell_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我建议查看此常见问题解答页面、了解为什么更新状态不会更改为0x05。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263138/faq-why-is-the-update-status-not-updating-from-4-to-5

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    感谢您的答复。 在论坛中、我看到对于多电芯应用、将有多个"DOD0_x"列、但在我的日志中只有一个"DOD0"列。 我是否配置了错误的内容? 它测量的"DOD0"单位是什么?

    由于我的电池是一个多电芯的应用、因此我遇到了与其他电池组在实际达到36V (最小电池组电压)之前放电所遇到的相同问题。 由于 BMS 保护功能不会发生这种情况、但我们会在放电期间监测各个电芯的电压、并在其中一个电芯读数为3.0V 时停止、因此不会过度放电和损坏电芯。 这只是我们必须忽略的事情、并有损坏电池组中的一个或多个电池的风险吗? 我相信当第一个电池达到其下限值时、我们的电池组电压大约为37-37.5V。

    谢谢!

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    对于 bq34z100、该测量仪表将整个电池组作为一节电池关联起来、这就是只有 DOD0的原因。 我建议先平衡电池组中的每节电池、使它们都处于同一个点、然后重试。

    此致、

    Adrian