This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000H:温度查询

Guru**** 2893070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460170/ptn78000h-temperature-inquiry

器件型号:PTN78000H

工具与软件:

항목: PTN78000HAH.

  1. 最高结温
  2. 热阻(θ θJC)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最高结温似乎为85°C

    它看起来不像我们为该器件提供了热阻参数。 如果您与 TI 签订了现行的 NDA、请告知我、我可以内部询问该值是什么。  

    谢谢!

    Joshua Austria.