This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:RELAX 模式下的 RM 更新会导致 RSOC 降低

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458467/bq28z610-rm-update-in-relax-mode-causes-a-decrease-in-rsoc

器件型号:BQ28Z610

工具与软件:

您好、TI 专家

我们使用的是 bq28z610 R1 V1.02 FW、其设置如下所示:

CC 死区:9

当前死区:5

SMOOTH 启用、RELAX JUMP OK 禁用。  

我们使用3mA 负载将电池充电至100%并对其放电。 由于电流死区设置为5mA、因此电量监测计会按预期正确报告0mA。

在这种情况下、电压逐渐降低、RM 也会降低、导致 RSOC 降低

不过、我们没有启用 RELAX JUMP OK 函数。 为什么在这种情况下 RM 会降低?

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    是否可以发送 gg 文件和显示问题发生的日志文件?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    请参阅所附的 GG 和日志文件

    正如观察到的、RM 继续降低、RSOC 也继续降低

    根据 TRM、当"Relax JUMP OK"设置为0时、RSOC 应在 RELAX 模式下保持恒定

    e2e.ti.com/.../Log-165e-.xlsx

    e2e.ti.com/.../165E.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    请给我们一些时间来看看这个。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    是否有相关的更新?

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    您能否禁用平滑处理以查看这是否解决了问题?

    此致、

    Adrian