This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:ULN2803CDW

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459835/uln2803c-uln2803cdw

器件型号:ULN2803C

工具与软件:

ULN2803CDWR 器件的引脚10和11必须保持未连接状态、或者它们是否可以像引脚9那样连接至 GND? 如果引脚10和11连接到 GND、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    由于这些引脚未进行电气连接、因此将它们接地时不会出现功能问题。

    此致、
    TIM