This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:PTH08T250W 是否可用于无气流的密封环境中?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459854/pth08t250w-can-pth08t250w-be-used-in-air-tight-enclosure-without-airflow

器件型号:PTH08T250W

工具与软件:

我们想在我们的新设计中使用 PTH08T250W、其12V 输入、0.85V 输出、40A、可为 FPGA 内核和其他电路供电。 整个 PCB 将安装在密闭式外壳上、因为它是室外无线电、并且该装置将暴露在各种环境中。 外壳内的工作环境温度为60摄氏度。

我的问题是、PTH08T250W 是否可以在没有任何气流的情况下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh

    数据表 SOA 曲线图5显示了40A 时的12Vin 到1.2V out、环境温度为60摄氏度时无气流 、该图位于 SOA 的边界、可能无法实现

    如果是堆叠运行、SOA 图24显示在 40A 60摄氏度的环境温度下可实现12VIN 至1.2V 的输入电压  

      第11页的第8.2.4 OTP 显示了警告

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用通过 WEBENCH 工具设计的 PTH08T250W 模块设计的稳压器。 输入为12V、输出为0.85V、40A。

    我的查询1) 想对稳压器使用 Inhibit/UVLO 引脚作为开/关功能。 根据我对数据表表表1的理解

                       如果 Inhibit = 0、则稳压器的输出关闭

                       如果 Inhibit = 1、则稳压器的输出开启。    这是我的理解是否正确?

    我的查询2)控制信号 禁止 引脚由电源序列发生器 IC ISL87072IBZ 生成。 这将产生一个开漏信号。 请说明此开/关功能是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh

    1.如果禁止/UVLO 保持开路且应用了 VIN、则该器件将启用

    如数据表中所述、该引脚具有4.3V 的默认阈值

    3. 只要序列发生器的开漏引脚能够承受4.3V 的电压,分压器就可以用作上拉器件,以便在开漏引脚切换到"启用"(高阻抗)时启用该部件。

    4. 序列发生器需要能够灌入足够的电流、以便在开漏下拉打开时将 EN 引脚下拉至阈值以下。  如果序列发生器下拉电阻不能承受4.3V 的电压、则可能需要添加一个额外的电阻器来保持电压低于4.3V、或添加齐纳钳位/并联稳压器来限制电压。

    谢谢你

    救世主