This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:CS 输入下拉阻抗

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460058/ucc28951-cs-input-pull-down-impedance

器件型号:UCC28951

工具与软件:

检测到峰值电流后、UCC28951是会钳制还是下拉 CS 引脚? 我有一个通用 SPICE 仿真(开环、不带控制器)、显示 CS 信号在峰值后不会变为零;信号中存在直流失调电压。 这种情况出现是由于变压器初级侧中的续流电流阻止 CS 信号变为零。 当我在实验中进行测量时、我确实看到信号变为零、然后电流在下一个功率相位再次开始斜升。 我能解释这一点的唯一方法是、如果 UCC28951 控制器在检测到峰值电流后下拉至 CS 引脚。 如果是这样、 UCC28951中的下拉阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我在数据表中找到了您需要的信息。  请咨询以下专家、了解您所请求的信息。

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、