This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762:申请 MCP1321T-29ME/OT 的替代器件、具有特定要求

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458634/tps3762-request-for-alternative-to-mcp1321t-29me-ot-with-specific-requirements

器件型号:TPS3762

工具与软件:

您好!

我希望这封邮件能让您满意。

我们目前正在探索 MCP1321T-29ME/OT Watchdog IC 的替代产品、非常感谢您的帮助。 具体而言、我们希望:

  1. 一个替代 IC  无需将触发器连接到 WDI 引脚即可触发(自动启动触发器)。

  2. 我们需要25秒的看门狗计时器。

如果您能为您的库存推荐合适的选件、我们将不胜感激。

期待您的及时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    根据您的上述要求、我们准备了 TPS35AA38AGADDFRQ1。 该器件 可支持电压阈值为2.9V 的25s 看门狗计时器。 此外、当 WDI 悬空时、看门狗不会禁用。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的答复。


    您能否建议使用成本更低的固定25秒复位 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    遗憾的是、我们目前没有具有2.9V 器件的固定25s 看门狗。

    我们有 TPS3435JFMAFDSER、仅限看门狗、无电压监控、具有固定50s 的看门狗计时器。 或 TPS3435CGLEFDDFR、仅看门狗、无电压监控、使用固定的10s 看门狗计时器。

    Jesse