This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A-Q1:TPS748A-Q1

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460483/tps748a-q1-tps748a-q1

器件型号:TPS748A-Q1

工具与软件:

我已经阅读了其他文章、但仍然对压降和偏置条件感到困惑。  我想使用该器件、因为它具有软启动特性、可通过将 IN 和 BIAS 连接在一起的器件将5V 调节至3.3V。 图6-11和6-12显示了输出电压为0.8V 时的压降电压。 数据表第17页说明了以下情况:

第二种规范(如图6-12所示)被称为 VBIAS 压降、适用于应用
输入和偏置连接在一起。 这个选项允许器件在具有辅助电源的应用中使用
偏置电压不可用或不需要低压降。 在这些应用中、压降受到偏置的限制
因为 VBIAS 为传输晶体管提供栅极驱动;所以、VBIAS 必须比 VOUT 高1.9V。
由于这种用法、

因此、对于我的应用、1.9V + 3.3V = 5.2V、所以我不能在输入为5V 时使用它。 但我可以将电压修整至5.2V。

1.9V 电压从何而来?

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    1.9V 似乎是一个拼写错误。 VBIAS 只需超出" VBIAS 压降"、在整个负载范围内最大值为1.35V。 我猜1.9V 本应为1.6V、因为建议运行条件表显示标称 VBIAS 为 VOUT + 1.6V。 VBIAS = VIN 时、5V -> 3.3V 是常见用例。  

    此致、

    Nick