This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:自主运行

Guru**** 2434620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460629/lp5562-autonomous-operation

器件型号:LP5562
Thread 中讨论的其他器件: LP5810

工具与软件:

团队成员、您好!

问候!!!

我计划使用 LP5562来控制 LED。 我想控制 8位电流电平设置。 同时、我想以5Hz 的频率和50%的占空比使 LED 闪烁。 是否可以利用此设备的编程和执行功能? 请澄清。 感谢你的帮助。  

谢谢。此致

G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraju:

    感谢您发送编修!

    对于您的应用、我认为 LP5810将是比 LP5562更好的选择。 您能否给我发送一封电子邮件、详细介绍您的应用、我将告诉您如何使用 LP5810实现它。

    BR、Jared