This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5811:LED 正向电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5811, LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459519/lp5811-led-forward-voltage

器件型号:LP5811
Thread 中讨论的其他器件: LP5810、LP5813

工具与软件:

团队成员、您好!

问候!!!

这是关于 LP5811ADRRR。 我的输入电压为3.3V +/- 5%。 我要驱动的 LED 具有2.5V 的最大正向电压和30mA 的最大电流。

考虑到驱动器本质上是升压的、它是否能够以2.5V 正向电压驱动 LED?

 请参阅附件。

谢谢。此致

G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraju:

    是的、它可以正常工作、因为如果 VIN 高于 VOUT 配置、LP5811可以在直通模式下工作。

    但根据您的应用、我认为 LP5810线性版本可能适合您。 如果您有任何问题、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的答复。

    LED 正向电压与正向电流的关系图如下所示。 如图所示、在较低的 LED 电流下、VF 低至1.7V、最大值为2.5V。

    在这种情况下、在直通模式下是否希望有任何限制或最小 VOUT? 换句话说、如果我们将 VOUT 设置为5.5V、将 VIN 设置为3.3V、它是否有效?

    我相信大家明白我的担心、因为驱动器工作的是升压模式。

    LP5810没有外部使能引脚。 否则、我会使用 LP5810。

     

    谢谢。此致

    G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nagaraju:

    感谢您选择 LP5813的说明。

    对于直通模式、如果 VOUT 设置值低于 VIN 电压、器件将进入直通模式。 例如、如果 VIN 电压为3.3V、并且 VOUT 设定值为3V、则 VOUT 将为3.3V。

    如果您将 VOUT 设置为5V、一旦 VOUT 设置值高于 VIN、升压转换器就会启动。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我想我仍然不能完全理解。

    在输入电压为3.3V 的情况下、要驱动 VF 在1.7V 至2.5V 范围内的 LED、VOUT 应设置什么值?

    谢谢。此致

    G R K Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nagaraju:

    请将 VOUT 设置保留为默认值。 这是可以的。

    BR、Jared