This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:有关11S1P 配置的 BQ34Z100中 SOC 行为的查询

Guru**** 2515275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459964/bq34z100-inquiry-regarding-soc-behavior-in-bq34z100-for-11s1p-configuration

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们将 BQ34Z100用于11S1P 电池配置、并且在我们的测试过程中遇到了问题。 我们遵循的步骤如下:

  1. 完成了对1S1P 配置的学习并创建了一个黄金映像。
  2. 修改了参数以匹配11s 配置、并将黄金映像编程到 BQ34Z100上。
  3. 进行了充电和放电测试。

发现的问题:

在充满电状态下释放约30%的容量后、监测计 SOC 与我们的 BMS 库仑计数 SOC (~69%)一致。 但是、静息6小时(无电流)后、监测计 SOC 重新校准到91%。 尽管如此、后续充电测试表明、电池仍然可以充电30%的额外容量。

 e2e.ti.com/.../log_5F00_20250102_5F00_152534.csv

问题:

  1. BQ34Z100是否在无电流静止状态期间执行 SOC 重校准或查找表更新?
  2. 在测试期间、我们执行电流校准、但不执行电压校准。 监测计电压大约比实际电压高300mV。 这种差异是否会影响 SOC 计算和重新校准?

我们已附上测试日志供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 支持团队:

    能否向我提供一些建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SOC 跳转的原因是发生了 FCC 重新计算。  

    1) 1)是、电量监测计可以在完全静止状态下更新 FCC 或 QMax。

    2)设备应进行校准、以确保所有读数(电流、电压、温度)均正确。

    此致、

    Diego