主题中讨论的其他器件: 测试2、 LM70860
工具与软件:
问候、专业人士和论坛访客。 我想请您为 LM5145转换器提供帮助。 在我的项目中、转换器由48V 锂离子电池(输入电压范围为41-55V)供电、并且应该将其降至24V、最高电流为6A。 在没有负载或轻负载的情况下、一切都正常、但在4A 后、它会关闭、或仅输出所需电压的一半(您可能在视频中看到)。 增大 Rilim 或更改 LM5145本身不会产生任何结果、并且转换器芯片、MOSFET 或电感器不会过热。 我将把 HO、LO 和 SW 的图表以及原理图和 PCB 附在下面。 我应该在哪里寻找问题? 提前感谢您。
负载测试1 (输入56V):
e2e.ti.com/.../load_5F00_test.mp4
负载测试2 (48V 输入):
e2e.ti.com/.../load_5F00_test2.mp4
无负载时的 HO:

无负载时的 LO:

无负载时的 SW:

负载为3A 时、SW 上的信号宽度会开始混乱变化、不确定它是否正常(LO 和 HO 上的信号也是如此):
e2e.ti.com/.../sw_5F00_load_5F00_3a.mp4
原理图:

PCB 顶层:

PCB 内层1:

PCB 内层2层:

PCB 底层:

具有实际值的 LM5145快速入门计算器