This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:原理图审阅请求:具有 BMS 的 IR 控制器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460726/bq24195l-schematic-review-request-ir-controller-with-bms

器件型号:BQ24195L

工具与软件:

大家好、

我们正在为客户设计一款 IR 变送器、并计划使用 bq24195L 作为系统的 BMS。 控制器将采用单节3.7V 锂聚合物电池并通过 USB 进行充电。 控制器的电流负载不会很大、但我们希望设计可靠、以防未来增加负载。 请您仔细阅读原理图并提供任何输入吗? 我们特别有几个问题:

  • USB 输入:我们正在组装一个 USB 连接器、此连接器将成为充电期间的主要电源。  bq24195L 芯片组上的 USB 接口允许在调试期间直接进行编程和监控、或者只能通过主机 IC 的 I2C 进行这种编程和监控吗? 我们将使用 RP2040作为主机、我们是否可以简单地将 BQ 数据线连接到该总线以进行触发? 最可靠的方法是什么?
  • PMID:我们不确定使用升压功能是否会在产品中有用。 在峰值电流期间是否使用它? 来实现大于5V 的电压?
  • 为了我们自己的理解,你能确认以下是正确的吗? 电池与 BQ 相连、BQ 为电路板其余部分供电(通过 SYS 引脚)、对电池使用时间和 USB 端口供电时间进行仲裁。 是这样吗?

非常感谢您的建议和考虑、

Peter

e2e.ti.com/.../battery_5F00_controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据提供的原理图、所有元件值和电路设计看起来都是合适的。 对于 ILIM 电阻器、似乎编程了1.6A 的绝对最大 ILIM、因此应将其考虑在内。 其他一切看起来都很典型的应用。 通常、我们建议 I2C 线路使用10千欧的上拉电阻、但这可能会因 I2C 总线上的其他器件而异、我认为1千欧应该可以。

    USB 输入:我们正在组装一个 USB 连接器、该连接器将作为充电期间的主要电源。  bq24195L 芯片组上的 USB 接口允许在调试期间直接进行编程和监控、或者只能通过主机 IC 的 I2C 进行这种编程和监控吗? 我们将使用 RP2040作为主机、我们是否可以简单地将 BQ 数据线连接到该总线以进行触发? 最可靠的方法是什么?

    根据 USB 规范 BC1.2、BQ24195L 上的 USB 接口用于 D+/D0检测。 这有助于确定所连接的 USB 电源的电流限制。 可以在数据表的第8.3.1.3.4节中了解该功能。 这些引脚没有 USB 通信功能。 与 BQ24195L 之间的通信主要通过 I2C 线路与主机控制器进行。 RP2040似乎确实嵌入了2个 I2C 控制器。 我建议使用这些资源与 BQ24195L 通信、将适当的上拉电路连接到器件 I2C 线路。

    PMID:我们不确定使用 BOOST 是否会在产品中有用。 在峰值电流期间是否使用它? 或用于实现大于5V 的电压?

    升压模式或"OTG"模式用于那些使用 USB 端口通过 USB 为其它器件供电的应用。 例如、一个使用 USB 进行充电但同时使用 USB 输出5V 电压的电池组。  由于它用于 USB-OTG、因此升压输出为5.1V。

    [quote userid="446894" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460726/bq24195l-schematic-review-request-ir-controller-with-bms 为了我们自己的理解、您能确认以下说法是否正确吗? 电池与 BQ 相连、BQ 为电路板其余部分供电(通过 SYS 引脚)、对电池使用时间和 USB 端口供电时间进行仲裁。 正确吗?

    这是对电源路径功能的正确理解。 BQ 将优先从 USB 获取充电功率和 SYS 供电。 当 USB 受电流/功率限制、或者当它不可用时、BQ 将依靠电池电源来为 SYS 负载供电。 SYS 负载通常是电路板其余部分的电源。

    此致、

    Juan Ospina