This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TS3上的负电压测量值

Guru**** 2410040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460727/bq76952-negative-voltage-measurement-on-ts3

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我将使用 TS3来测量并联 FET 布置(低侧)的充电电流。

TS3上的绝对最大值表明它可以承受 VSS - 0.2V。 直接命令0x74 (TS3温度)再次是一个有符号整数、表明支持负电压。

不过、在 TS3上测得的电压为-0.008v 时、在0x74上读取的值更像是-20。 高得多。

Data Memory 0xB3 (TS3 Config)设置为0xB3、除非我误解了、否则它应该提供以毫伏为单位的测量值。

关于是否支持负电压、最权威的答案是什么? 它们是线性的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    TS3引脚能够处理的绝对最小值为 VSS–0.3、而引脚能够处理的最大值为 VREG18 (~1.8V)+ 0.3。
    但是、如果将 TS3引脚配置为 ADCIN、则建议的电压输入范围会发生变化。 该范围变为0至 VREG18 (~1.8V)、如下面的所示 第7.3节建议运行条件 部分



    这可以解释为什么精度不符合预期。

    使用子命令从 TS3读取原始计数 0x0077 DASTATUS7 () 可以更好 我们还有一些有关校准的应用手册、当使用子命令读取电压测量值时、遵循该手册可能很有用: BQ769x2校准和 OTP 编程指南


    此致、
    Alexis