This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电源管理论坛

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459365/bq27426-power-management-forum

器件型号:BQ27426
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的专家:

我发现、当 BQ27426配置为不同的化学物质 ID 时、以下屏幕会自动更改为配置值、这是合理的。 但我还可以手动更改下图中的值、这是否意味着 BQ27426可以定制化学 ID? 似乎与数据表中描述的三种化学 ID 存在矛盾、这三种化学 ID 只能配置为预设。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    不可以、这些只是与 ChemID 相关的参数、更改这些参数不会更改 ChemID。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    但是、 化学 ID 不代表这些参数的集合、不同的 ID 位于不同的参数值后面。 您能告诉我这两者之间的区别吗?

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    对 ChemID 进行编程时、用户看不到会更新的参数。 您可以使用显示的参数自定义设置、以准确匹配您所用的电池。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    根据 TI 监测计应用指南、需要导出 SENC 文件、但我只看到了在 BQstudio 中导出 GG 文件的方法。 结合 BQ27426的文档、我想 BQ27426芯片不需要此操作、可以在基本参数配置和校准完成后在阻抗跟踪算法中将 Update Status 值更改为11。 循环充电和放电、方法是按照下图中的"图2.22黄金学习步骤"进行操作、等待这些步骤变为红色、GG 文件可以导出为生产固件。 我的想法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    建议使用 srec 文件作为生产文件。 由于对 srec 文件进行编程将对测量仪表固件和黄金映像进行编程。

    此致、

    Adrian