This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:当 VEN = 0时、输出电压不为0V 的现象

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459605/tps7a20-a-phenomenon-in-which-the-output-voltage-is-not-0v-when-ven-0

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

你好。 在本项目中、使用 TPS7A20构建电路。

连接到 TPS7A20的负载的电流消耗不超过10mA。

我正在尝试通过控制 FPGA 上的 VEN 来打开/关闭 TPS7A20输出。

当 VEN=0时、Vout 作为异常电压而不是0V (1.55V)输出

我想知道为什么会出现这种现象以及可以采取哪些解决办法。

由于内部安全策略、我无法提供完整电路。 因此、我附加了原理图中包含 TPS7A20的一部分。

连接的示波器捕捉显示了上电时电路板的状态。 (绿色= VIN (5V)、蓝色= VOUT (1.55V)、黄色= VEN)。

我怀疑问题可能是、尽管 VEN 为0、但输出显示为1.55V、这似乎是连接到输出端的 UVLO 电压。 请再回顾一下。

获取更多信息、当 VEN 为高电平时、输出为2.5V (正常运行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在努力寻找解决这一问题的方法。 我意识到这是您最近观察到的第二个此类问题、两个问题都有不同的器件。

    您能否告诉我、这些电路/测试方法中有哪些共性可能导致了这些问题? 同时、我将根据您发送的信息进行调试。