This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20 PSpice 模型不允许运行仿真

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460031/tps7a20-tps7a20-pspice-model-not-allowing-to-run-simulation

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

您好!

我正在 LTSpice 中对这个器件进行仿真、但是在我创建电路并运行之后、我会得到一系列错误。 有人能帮我清除这些问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    由于我们不使用 LTSpice、而且我们的模型是在 PSPICE 中运行的、因此很难在我的终端上进行故障排除。 我将看一下模型、看看您看到的错误对于 PSPICE 是否合理、但对于 LTSpice、我无法提供多少帮助。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我认为问题在于该模型需要一个外部参数 V_OUT、所有这3个问题都源于未定义 V_OUT。 屏幕截图是该模型附带的测试台。  

    我能够通过将参数添加到内部参数列表来使模型正常工作。 在库文件的第123行、使用所需的输出电压设置添加 V_OUT 参数。 请注意、Vref 参数和无逗号之间是单个空格。  

    这至少应解决您发布的问题,但这不能保证该模型可以与 LTSpice 一起使用。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你尼克。 这起作用了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!