This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:关于所需 VDD 的数量

Guru**** 2502515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460983/ucc21551-q1-regarding-number-of-vdd-required

器件型号:UCC21551-Q1

工具与软件:

嗨、专家

UCC21551CQDWKRQ1需要多少个专用 VDD 电源? 是否可以为两个开关使用单个 VDD 电源来驱动 UCC21551CQDWKRQ1、或者每个开关是否需要两个专用 VDD 电源?

谢谢、此致
Unnimaya。 V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Unnimaya、

    感谢您联系该问题!

    无需为每个通道使用2个专用 VDD 电源。

    假设采用半桥配置、只要利用自举电路帮助偏置驱动高侧 MOSFET 的通道、就可以使用1个隔离式偏置电源、如下代码片段:

    为每个通道使用2个专用 VDD 电源的好处是无需使用自举电路。

    希望这对您有所帮助。

    请随时回答下面的任何其他问题。

    此致、

    Hiroki