This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:无法为电池充电、REGN 始终为0V。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458495/bq25820-unable-to-charge-battery-and-regn-always-0v

器件型号:BQ25820

工具与软件:

您好!

我使用 BQ25820RRVR 并具有以下参数进行设计:

  1. 输入电压:6V 至50V
  2. VOUT:仅电池
  3. 电池:3.6V 磷酸铁锂电池
  4. 充电速率:最大1.5A
  5. 放电率:最大8A
  6. 开关频率:250kHz
  7. 禁用 EN_PRECHG

我当前能够对 I2C 寄存器进行读取和写入、并观察到 ACFET 和 BATFET 都进行开/关、这也反映在 I2C 寄存器中。 作为参考、我移除了 BATFET、我的电池直接连接到 VSYS。 此外、根据 I2C 读数、器件不处于 Hi-Z 模式。

施加12V 输入后、我可以看到 NPG 引脚变为低电平、而 STAT1和 STAT2保持高电平。 尽管出现这些情况、我仍无法启用充电、REGN 电压保持为0。

您能说明一下我在使芯片正常工作时可能忽略了什么吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上下文中、在交叉参考 EVK 原理图之后、主要区别是我们选择了通过从交流输入路径断开 VSYS 来删除电源路径选项。 而是 VSYS 现在永久连接到电池。

    我可能错过了这一点、但除了降压控制器中的 SYS_OVP 检查之外、我没有看到任何有关 VSYS 的特别说明、这使我认为将其直接连接到电池是一种合理的解决方案。

    我的问题是:您认为从 ACIN 断开 VSYS 是否会阻止电池充电和降压控制器正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    我的问题是:您认为从 ACIN 断开 VSYS 是否会妨碍电池充电和降压控制器正常工作?

    可以、如果您不使用直接电源路径功能、引脚33应连接至引脚32。 如果您进行此更改、它应该会解决该问题。 如果无法解决该问题、您是否会提供原理图?

    为了防止进一步混淆、我们目前正在为 BQ25820开发非电源路径选项的原理图检查清单。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    感谢您的答复。 我已将 VSYS 连接到 ACIN、充电器看起来 正常工作(施加12V 输入时、STAT1/2引脚现在都处于低电平)、但它仍没有充电。  

    在上图中、黄线表示电池路径、而绿线对应于电池保护器之前的原始电池输入。 我可以看到充电器循环电压达到4.2V。

    不过、当检测到故障时会出现该问题-在4.2V 时、它似乎会触发电池过压保护(OVP)事件、这反映在我的故障寄存器(0x24)中。

    下面我附上了一个图、其中黄线表示在 FB 引脚上探测的信号、而绿线仍然是我的原始电池输入。

    我还使用以下格式共享了寄存器读数的快照:reg[Address]:[Data]

    00>寄存器[0x21]:0x 8
    00>寄存器[0x22]:0x80
    00>寄存器[0x23]:0x 2
    00>寄存器[0x24]:0x10
    00>寄存器[0x25]:0x 1
    00>寄存器[0x26]:0x 0
    00>寄存器[0x27]:0x10
    00>寄存器[0x28]:0x 0
    00>寄存器[0x29]:0x 0
    00>寄存器[0x2A]:0x 0

    我还附上了原理图供您查看。 这里唯一的不同之处在于、我移除了 R16并组装了 R15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我进行了更多的故障排除、发现充电器能够在以下设置下充电:

    1. 将 VBAT_LOWV 设置为0x01 = VFB_REG 的55%
    2. 将 REGHG 设置为0x00 = VFB_REG 的93%
    3. 并 绕过电池保护器 IC: BQ298006RUGT

    下面是我在充电阶段捕获的曲线图、绿色表示电池电压、蓝色表示电池电流。 同时、我在0x21处的寄存器在0x0C (CV 模式)和0x0F (终止完成)之间波动。 这种行为对您来说是否正确?

     我还有两个后续问题:

    1. 此充电器能否与  BQ298006RUGT 配合使用?
    2. 使用 BQ298006RUGT 时、如果我的电池处于关断模式、该充电器可以将它唤醒吗?  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    [报价 userid="630377" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458495/bq25820-unable-to-charge-battery-and-regn-always-0v/5597117 #5597117"]与此同时、我位于0x21的寄存器在0x0C (CV 模式)和0x0F (终止完成)之间波动。 这种行为对您来说是否正确?

    在这种情况下是否连接了电池?

    您是否有系统负载?

    您是否能够提供寄存器转储?

    [报价 userid="630377" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458495/bq25820-unable-to-charge-battery-and-regn-always-0v/5597117 #5597117"]
    • 此充电器能否与  BQ298006RUGT 配合使用?
    • 使用 BQ298006RUGT 时、如果我的电池处于关断模式、该充电器可以将它唤醒吗?  
    [报价]

    我不支持 BQ298006RUGT、建议发布与此器件相关的新问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    根据结果、我的电池似乎在充电、过早地充满电状态。 我是不是弄乱了电阻器值还是我的寄存器?
    1. 我 成功地注意到只有在我的电池处于最新2.1V - 2.4V 时才会出现 CC 模式。   
    [报价]

    您要尝试编程的充电电压是多少? 根据电阻器设置、充电电压为3.6V、这是否正确?

    在 BQ298006RUGT 支持中注明。 但是、我能否检查电池是否为0V (在关断模式下)、BQ25820是否 仍然可以对电池施加电压? 我只需要施加一个外部电压来唤醒电池保护器。

    是的、BQ25820应能够在电池为0V 时施加电压

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    事实证明 系统 是该电路板所需的实际修复方案。 阻止电池充电的另一个问题是由引起的 PMOS 反向保护 . 钳位二极管的尺寸不正确、因为它不支持 PMOS 电池电压为高电平时打开 0V (关断模式)。 现在、我能够看到电池在 CC 模式下充电。 如果出现新问题、我将进行更多测试并提出另一个问题。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    很高兴听到这个消息、我现在结束该主题。

    此致、

    Christian。