This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219-Q1:为何需要 GPO2?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460087/tps65219-q1-why-need-gpo2

器件型号:TPS65219-Q1

工具与软件:

我使用 TPS6521903作为 AM64x 平台的 PMIC。  

所有 VDDSHV_MCU 和 VDDSHV[0..3]都是3.3V 电源轨、应首先根据 AM64x 数据表进行上电。

我不明白为什么我们需要 GPO2来启用额外的负载开关、以便 为 EVM 板上的3.3V 电源轨加电。

我能否删除此负载开关?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    在此应用中、GPIO2控制上电和断电序列、因为您可以看到 DVD3V3在 ON 请求变为高电平后首先出现、并在 OFF 请求后最后出现。 在没有负载开关的情况下、DVD3V3始终连接到 VSYS。 希望这能解释您的担忧。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    在板上插入主电源后、TPS6522053始终处于启用状态。

    我认为使用和不使用负载开关(几毫秒)时的上电顺序没有太大区别。

    但正如您所说的,负载开关也会影响掉电序列。

    感谢您的答复。

    此致

    Wei