This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:是否可以使用 LM5156中的 PSR 方法设计单路输出?

Guru**** 2518710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460773/lm5156-is-it-possible-to-design-a-single-output-using-psr-method-in-lm5156

器件型号:LM5156
Thread 中讨论的其他器件: LM5185

工具与软件:

我正在查看使用 LM5156的升压反激式设计。

输入电压:9~16V (典型值 12V)
输出电流:最大 0.6A
输出电压:24V

是否可以将电路配置为使用 PSR 方法接收变压器初级电压作为反馈并产生单个输出?

例如、我要制作一个类似 LM5185的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    LM5156不像 LM5185那样是专用的 PSR 反激式控制器。 在设计 PSR 反激式拓扑时、您需要一个辅助绕组。

    此致

    Moritz