This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:使用 SYNC 和 EN 引脚

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51571-Q1, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460282/lm51571-q1-utilization-of-sync-and-en-pin

器件型号:LM51571-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS61175

工具与软件:

您好!

   我们计划使用 LM51571QRTERQ1稳压器替换 TPS61175QPWPRQ1稳压器。 在 TPS61175稳压器中、我们分别使用 SYNC 和 EN 引脚、EN 信号来自 A2B、SYNC 信号来自频率为352kHz 的 SHARC ADSP。 请协助我们利用 SYNC 和 EN 功能来设计 LM51571-Q1稳压器。

此致、

Bhavan