This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:对于 PD 电源开关问题

Guru**** 2663575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460851/lm5175-for-pd-power-switch-issue

器件型号:LM5175

工具与软件:

我们有一个 LM5175应用在 USB-C PD 上高达20V/65W。 我们使用具有电阻器虚拟负载的 PD 模拟器板来测试 USB-C PD 电压和功率。

我们发现、当我们将 PD 仿真器从15切换到20V 时、LM5175有时无法保持20V、并降至0。 并提供了随附的系统架构和原理图。

当该输出电压在没有虚拟负载的情况下发生变化时、它运行良好。 AOZ 负载开关未阻止输出。 LM5175不能仅仅通过 FB 来更改负载时的输出电压吗?e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_PD_5F00_power.pdfe2e.ti.com/.../PD20V_5F00_issue.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我假设由于一个电压到另一个电压的急剧跳跃、控制器将出现过流、然后触发连续重启。

    您能否检查:

    -如果失败: SS 信号-这是上升和下降

    -减慢从导通电压到另一电压的转换

    -降低电流检测电阻,检查是否存在过流问题。

    注意:在原理图中、我已经看到降压侧的缓冲器被连接至感测电阻器。 这样会将缓冲电流注入感测电阻、如果缓冲电流比滤波和消隐时间长、则可能生成错误的感测信息。 建议改为将缓冲器连接到 GND。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们发现它可能是由急剧跳变电压问题引起的。

    我们已经尝试做这些修改。

     -将传感器电阻降低至1mR,

     -将 Cslope 提高至800pF

     - C1072从47pF 到1000pF ,但它仍然无法解决这个问题。

    在 FB 处的280KR 上添加0.01uF 后、电压转换略微缓慢、它似乎解决了这个问题。

    CH1 Vout 电压转换(未实现解决方案)

    CH2 VSS (软启动波形)

    在280KR 上实现0.01uF 后、电压平稳传递。

    示例

    Phil