This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:LM5160-Q1:EMC 问题(传导发射)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460637/lm5160-q1-lm5160-q1-emc-issue-conducted-emission

器件型号:LM5160-Q1

工具与软件:

您好!

原理图中连接了 Flybuck 拓扑。 输出电压~15V、次级输出负载约为200mA。 (最大2.5W~3W)。 用于逆变器 IGBT 的栅极开关(16kHz 开关)的15V

我们正面临150kHz 到108MHz 的巨大传导发射问题。 请建议将其滤除的解决方案。 我们添加了 CMC 和 MLCC、但到目前为止没有用处。 请提出建议。