This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:推荐使用 LED 驱动器芯片

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460562/tps922053-led-driver-chip-recommended

器件型号:TPS922053
主题中讨论的其他器件:TPS92641

工具与软件:

恒流驱动要求、光源驱动芯片方案要求

1、输入电压:48V

2、恒定电流输出电压电流:10-40V/5A

3、外部 PWM 输入信号频率:240Hz

4、输入输出响应时间:小于3us



帮助为激光显示(高端激光投影仪)推荐驱动器芯片方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    Unknown 说:
    4、输入输出响应时间:小于3us

    对于"输入-输出响应时间"、您是否是指 输出电流上升/下降时间?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从输入到输出的响应时间、如波形所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    我想在波形中、如果蓝色迹线对应于输出电流、则指的是电流下降时间。

    如果我是正确的、那么 这里的一种可能解决方案是使用 TPS92641的并联调光功能。

    此致、

    Steven