This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:3V3输出中的短路问题

Guru**** 2434730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451983/lmz14203-short-circuit-problem-in-3v3-output

器件型号:LMZ14203

工具与软件:

早上好、

我与您联系、获取有关 LMZ14203短路行为的一些信息。

我们在此组件中实现了两个输出电压电平:一个3V3和一个5V 的单电源[8V ;30V]。

原理图5V:

原理图3V3:

在短路测试中、我们检查了输出端的电流波形。

我们惊讶地看到5V 输出和3V3输出之间的不同行为。

示波器屏幕如下:

P5V:(电压为蓝色、电流为紫色)

不过、此屏幕功能良好、具有低输出电压和一些重复的低电流尖峰、这意味着组件会尝试检查短路是否仍然存在。

P3V3 (绿色电压和紫色电流):

在该测试中、我们看到剩余电压有较大的电流尖峰。

实际上、我们没有在这张屏幕截图上看到该数字、但第一个尖峰的行为似乎与 P5V 相同。

以下所有尖峰均如上图所示。

在此测试期间、组件的输入电压是稳定的。 上述两个捕获使用相同的测试配置、即直接短路。

我们想问你,你是否有一个想法为什么这种行为发生?

如何管理短路保护?

感谢您的帮助、

此致、

Olivier EMANUELY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olivier:

    我将检查并在明天 EOD (IST)之前回复您。

    此致、

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olivier:

    您能否分享经过放大的 FB 引脚波形和电感器电流波形  以进行调试? 有关短路保护特性、请参阅数据表中的"7.3.3电流限制"部分。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita

    遗憾的是、电感器集成在元件中、因此我无法测量流经电感器的电流。

    反馈电压仅为输出电压的一小部分(上方屏幕上的绿色曲线)。

    近似值:  Vfb = 0.24*0.15 = 30mV

    此致、

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olivier:

    • 请注意、切换取决于 FB 引脚电压的值。   在关断期间、通过监测同步 MOSFET 中的电流来执行电流限值检测。 如果该电流超过电流限值、电流限制比较器会禁用下一个导通时间周期的开始。 仅当 FB 输入小于0.8V 且电感器电流降至电流 限值以下时、才会出现下一个开关周期。 您能否提供 FB 电压的放大波形、以便更好地了解电路行为?  
    •  第一个原理图显示为 Vout=5V、但反馈电阻器 给出的 Vout=3.3V、第二个原理图也是如此。 您能检查一下吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita:

    •  第一个原理图显示为 Vout=5V、但反馈电阻器 给出的 Vout=3.3V、第二个原理图也是如此。 您能检查一下吗?
      这是我的错,我切换了两个捕获:

    5V (4.93V):

    3V3:  

    • 对于 FB 引脚、我将进行捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita:


    下面是捕获结果。 可以看到、通过比较 P5V 和 P3V3、我在轴上采用相同的刻度。 两者之间的行为完全不同。

    请注意、我测量了 Vin、它是一个稳定的29V。

    另请注意、3V3上有电子器件、在短路之前、输出中会消耗300mA。 5V 输出中几乎没有任何内容(约10mA)。

    P3V3行为:

    缩放:

    P5V 行为:

    缩放:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    请提供以下信息以便更好地理解。 在 P5V 情况下、您如何短接输出端子? 是否正在使用电子负载进行短路? P5V 情况波形显示 Vout 有两个级别:5V 和2V。 当输出端子短路时、Vout 应小于这些电平。

    您是否要以脉动方式使输出短路、例如将输出短路近0.35ms 并在周期的剩余时间(即1.65ms)内消除短路、然后重复该模式?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita;

    新年快乐!

    I 用一根电缆在 P3V3和 GND 之间短接(例如 P5V 至 GND)。 是连续的和无源的(没有电子器件)。

    此致、

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olivier:

    如果要 将输出短路、则 Vout 和 VFB 必须为零。 您能否分享设置图片? 您也可以尝试使用电力负载。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您有更新吗? 请分享您的设置图片吗? 如果您有进一步的疑问、请联系我们。