This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:使用 CP2引脚从5V 上的 IN1切换到9V 上的 IN2期间、输出电压显著下降

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457680/tps2121-significant-droop-on-output-voltage-during-switching-from-in1-at-5v-to-in2-at-9v-using-cp2-pin

器件型号:TPS2121

工具与软件:

我正在使用 TPS2121评估模块(EVK)通过外部控制的 CP2引脚(0V 至3.3V)在两个输入电压—5V (IN1)和9V (IN2)之间切换。 虽然切换速度看起来足够快、但我会看到一个明显的输出压降、该压降会在输出转换到9V 电源轨之前短暂地使输出接近0V。

配置详细信息:

  • PR 引脚:1.644V (J1跳线短接)
  • R_ILIM :21.5 kΩ
  • 时钟周期 :0.01 µF
  • 输出电容器 :从 EVK 中删除,以允许更快的切换(我需要在几百微秒内切换回 IN1 )。
  • 负载仿真: 在 CC 模式下使用可编程电子负载提供3.4A 脉冲电流

观察到的行为:

  • 当 CP2从0V 切换到3.3V 时、PMUX 输出在升到9V 之前短暂降至接近0V。
  • 我的应用突然消耗~3.4A 负载、模拟电路在检测到该电流上升时触发 CP2。
  • 在 IN1到 PMUX 输出之间添加一个二极管有助于在一定程度上缓解压降、但我不确定这种行为是否属于该器件的固有行为。
  • 在没有旁路二极管的情况下以~100Hz 的频率开关时、输出表现出异常行为。

指导请求:

  • 在突然负载下从 IN1切换到 IN2时、输出是否预计会出现这种短暂但显著的压降?
  • 输出端是否应该有一个输出电容器来减轻这种压降?
  • 是否有建议的设计实践或替代配置来实现更无缝的切换而不会出现明显的瞬态压降?
  • 对于在较高开关频率下快速从 IN2切换回 IN1 (反之亦然)的任何其他见解都将不胜感激。

我附上了一个屏幕截图、说明了 PMUX 输出上的压降。 感谢您的帮助、我期待您能提供任何指导或建议。

黄色 :外部电路控制的 CP2电压
绿色 :PMUX 输出

无旁路二极管:


带有旁路二极管:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raza:

    预计会因负载而出现压降。 在输出端添加更多电容器应该会有所帮助。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal。  输出端是否需要最小电容来维持下降? 在 EVK 上组装电容器的情况下、从 IN2 (9V)返回到 IN1 (5V)的切换相当慢。

    在数据表中、它显示电压骤降是 Cout 的函数、但它没有提到其有效电容是否为 NOT。 如果是其有效电容、则应考虑使用哪个电压来降低直流降额(5V 或9V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 CP2引脚的另一个问题。 目前我正在使用微控制器在3.3V 和0V 之间切换以实现外部控制切换。 但是、要启用快速切换、它提到 CP2 必须大于 Vref。

    如果选择 IN1时 CP2 < Vref (即0)、快速切换是否仍然有效? 尽管选择了输入来实现快速切换、CP2是否必须始终大于 VREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raza:

    请让我检查一下、然后再回来。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raza:

    对于快速切换、CP2应始终高于 VREF。  

    此致

    Kunal Goel