This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933的相位裕度和峰值电流问题

Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459541/tps62933-phase-margin-and-peak-current-question-of-tps62933

器件型号:TPS62933

工具与软件:

您好、TI 成员。

新年快乐!

我将 TPS62933用于小型伺服电机。 (5V、3A 电机)

我对电流和输出电容器有一些问题。

需要一些针对电源新手的教学资源。

.

1. TPS62933允许的峰值电流是多少?


在数据表中、TPS62933的 Iout 最大值为3A、 Ihs_Limit 最小值为4.2A、Ils_Limit 最小值为2.9A。

当电机运行时、Iout (Motor)的峰值电流约为2.8A。 (很短的时间)
测量的电感器电流如下所示。  

电感器峰值为3.6A

电感器 RMS 为2.8A

电感最小值为1.8A。

.

每个规格是否按如下方式相关? 我想知道我的测量值​​可以。


Ihs_Limit 4.2A→μ H 电感器峰值电流3.6A?

 →最大3A μ A 电感器均方根电流? 2.8A

Ihs_Limit 2.9A  → 电感器最小电流? 1.8A  

.

2.使用电机时、我使用了大约250 μ F~300 μ F 的大电容来防止电机反电动势。  

但是、当我使用 webench 设计器时、

这表明输出电容器过大会使相位裕度过低。 (规格低于35度)
当相位裕度很小时会出现什么问题?  

如果相位裕度约为30度、 这是否会导致严重问题?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Ihs_Limit 4.2A μ H 电感器峰值电流-→

    IOUT →3A μ A  电感器平均电流

    Ihs_Limit 2.9A  →μ H 电感器最小电流-是的、有时我们将其称为谷值电流

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI。

    感谢您的快速回复。

    另外、您能否介绍一下相位裕度?

    .

    Webench 指出、35度是 tps62933的相位裕度规格。

    如果我将输出电容值设计为大约250uF、Webench 指出相位裕度约为30度、超出规格。

    .

    1.如果相位裕度低于35度,会发生什么情况?  

    2.如果我应该使相位裕度超过35度,

    那么 、哪些因素可以帮助增加相位裕度? (例如、改变频率? 电感器值? 还是添加 CFF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sukmin

    这里有一些关于降压转换器环路的在线材料、例如 关于测量电源环路增益的注意事项

    通常、我们需要相位裕度>= 45°、因此我们认为系统是稳定可靠的。

    Cout 较大会影响环路性能且相位裕度较小、可添加 Cff 来优化环路性能、如 设计 LMR140x0的前馈电容器

    谢谢、此致。