This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:LM5066PMHE/NOPB

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459733/lm5066-lm5066pmhe-nopb

器件型号:LM5066

工具与软件:

大家好!

我有一个有关 LM5066故障警报的问题、

当 PGD 崩溃到逻辑电平0时、是否指出:OV UV OC OT 的任何错误? 

LM5066是否会将故障存储在某个地方(如果没有)、或者该故障需要由任何处理器进行管理?

此致、
Yonatan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonatan,

    当 FB 引脚电压低于特定阈值时、PG 将变为低电平。 FB 被拉至 Vout、因此导致 Vout 下降的事件将导致 pg 变为低电平。

    PMBus 寄存器将存储故障。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过流是否会导致 PGD 下降?

    PMBus 寄存器是否在 Vin 干扰后存储故障?

    此致、

    Yonatan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过流是否会导致 PGD 下降? 有。

    PMBus 寄存器是否在 Vin 干扰后存储故障? 如果 Vin 变为低电平、信息将因为 RAM 而丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    "如果 Vin 变为低电平、信息将因为 RAM 而丢失。"

    VDD 上可在 Vin 关断后保持电压的大电容器是否允许通过 PMBus 读取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonatan,

    是的、这应该是可能的。

    此致

    Kunal Goel