This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:TPS61175

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460708/tps61175-tps61175

器件型号:TPS61175

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们一直在高速 PCB 的设计中使用 TPS61175。 我们通过器件使用 TPS61175进行反向无线充电。 TPS61175使能引脚面临一个非常奇怪的问题。 我们要将其连接到 GPIO 并通过 SOM 发送信号以启用它、它就会启用并向系统提供所需的9V 输出、但无法为 IC 提供足够的电源来启用无线充电。 但是、当我们通过将 Vin 短接以直接提供4V 电压以使能引脚时、一切都正常、无线充电将启用。 GPIO 信号中是否有任何驱动强度因素? 为此、我们需要您的帮助。

请尽快回复。

此致、
Hafiz Rizwan Waheed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    抱歉、我对 描述有点困惑。

    当 EN 引脚连接到 MCU 的 GPIO 时、输出需要9V、但对于无线充电而言不够强大?

    这是否意味着在增加一些负载时电流会受到限制、电压会下降?

    当 EN 连接到 Vin 时、输出仍为9V、电流更大?

    正常工作时、输出功率仅受其峰值电流限制的限制。

    该器件的电流不会受到外部设置的影响。

    对于 EN 引脚、它有一个 典型值为800k Ω 的内部下拉电阻器。

    我想这两种情况之间还有其他变化。

    您能仔细核对一下吗、期待您的回复吗?

    此致、

    Fergus